This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22916:TPS22916CN

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22916, TPS22914

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267955/tps22916-tps22916cn

器件型号:TPS22916
主题中讨论的其他器件: TPS22914

您好!

我想设计一种电池充电电路和用于系统打开/关闭的固态开关、

1.在没有 USB_5V 电源的情况下、用户可以使用固态开关打开/关闭系统。

2.当稳定关闭,用户插入 USB_5V,比有一个充电电流(4.2V/Vout )从 V_system 和通过负载开关45mA 到 Vin 和电池正极端子。

设计的目的是即使是坚固的开关=OFF ,用户可以通过负载开关给产品充电。

我的问题如下:

1.由于 TP22916一直开启反向电流阻断功能、V_SYSTEM 电流是否平均不能通过 Vout 到 Vin? 如果答案是肯定的、那么当我改变 Vout 和 Vin 方向时可以解决该问题吗?

注:当 USB_5V 存在时,只有充电功能,系统其他功能将被禁用。

2.是否也可以使用 TPS22914B? VIN 连接到电池正极,Vout 连接到 V_system,当 USB 5V 插件时,通过22914内部 MOS 体二极管 给电池充电,但有一个问题,如果电池保护器处于锁定模式(系统接地和电池接地断开),则均为 VIN(Batory+)=悬空,在这种情况下,如果 EN=5V ; VIN= MOS 体二极管仍然可以工作?

谢谢!

Br

安迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    欢迎使用 e2e!

    不建议依靠体二极管来传导系统的有目的的电流、因为数据表不能保证体二极管的限制。

    当从 VOUT 到 VIN 的电流大于500mA (典型值)时、TPS22916反向电流阻断功能激活。 45mA 充电电流不应激活此功能。 如果器件反向、那么当 系统关闭时、500mA 的电流将从电池流向系统、然后反向电流阻断功能将在10us (典型值)内激活。 看起来 TPS22916使能功能仅在 VIN 连接到 V_SYSTEM 时有用。

    2.在这种情况下,VIN 是否会悬空? 不建议使用 TPS22914、因为它没有任何反向电流保护、并且体二极管没有在数据表中进行规格测试。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    理解、感谢您的帮助~