This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18532NQ5B:逻辑电平

Guru**** 2501955 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD18532Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271816/csd18532nq5b-logic-level

器件型号:CSD18532NQ5B
主题中讨论的其他器件:CSD18532Q5B

我看到上面的 FET 是作为逻辑电平 FET @ TI 列出的。

它具有2.8V 的典型栅极阈值电压以及最大 平均电压。

只是想知道:逻辑电平 FET 的组成大致符合行业标准吗?  

有些高达4.5V、但 TI 的滤波器显然不能。

我个人的意见: Vgsth 应该是2V 或更低,以便在2.4V 的可逆 TTL 高(最小值)时,它可以清楚地打开。

实际上、这必须是最大阈值。

我想我们可以同意、这是一个逻辑 FET、当然也是这样、即使现在某些逻辑系列可能具有较低的电源电压。

但是营销人员可能很不同意我的观点、所以-作为一名工程师-我更希望有一条硬性规定。

这一术语第一次出现的时候一定有一段时间。 是使用 HC 还是使用 CD4000...? 我不知道。

不知道 TI 是如何正式做到这一点的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfred:

    感谢您关注 TI FET。 根据我的经验、过去逻辑电平 FET 可由5V 驱动、并具有低至 VGS = 4.5V 的额定 Rds (on)。 术语"逻辑电平"与阈值电压间接相关。 对于 TI FET、任何在 VGS = 4.5V 或更低电压条件下具有 RDS (on)的器件都被视为逻辑电平。 TI 的所有低压(BVDSS <= 30V)和部分中压(BVDSS >= 40V、BVDSS <= 60V) FET 都是逻辑电平、但一些情况例外。 TI 的所有80V 和100V FET 都具有低至 VGS = 6V 的 RDS (on)额定电压、不被视为逻辑电平器件。 TI.com 上的 CSD18532N15B 选择表中存在错误。 它不是逻辑电平 FET、这是因为最小 VGS = 6V、在数据表中指定了 RDS (on)。 这一问题正在得到纠正。 CSD18532Q5B 是该器件的逻辑电平版本。 很抱歉有任何混淆。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常有趣和令人惊讶(不使用 Vgsth ),但实际上有很多意义。