主题中讨论的其他器件:CSD18532Q5B
我看到上面的 FET 是作为逻辑电平 FET @ TI 列出的。
它具有2.8V 的典型栅极阈值电压以及最大 平均电压。
只是想知道:逻辑电平 FET 的组成大致符合行业标准吗?
有些高达4.5V、但 TI 的滤波器显然不能。
我个人的意见: Vgsth 应该是2V 或更低,以便在2.4V 的可逆 TTL 高(最小值)时,它可以清楚地打开。
实际上、这必须是最大阈值。
我想我们可以同意、这是一个逻辑 FET、当然也是这样、即使现在某些逻辑系列可能具有较低的电源电压。
但是营销人员可能很不同意我的观点、所以-作为一名工程师-我更希望有一条硬性规定。
这一术语第一次出现的时候一定有一段时间。 是使用 HC 还是使用 CD4000...? 我不知道。
不知道 TI 是如何正式做到这一点的。