This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54623:设计审查

Guru**** 2509635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272103/tps54623-design-review

器件型号:TPS54623

您好!

我们正在使用 TPS54623RHLR 稳压器进行降压转换。 请查找以下设计。 请回顾并分享反馈。

1.12V 至5V 的转换、额定电流为3.5A、软启动时间为3.915ms、开关频率为840KHz。

2.12V 至1.5V 的转换、额定电流为4.5A、软启动时间为3.915ms、开关频率为491.38KHz。  

3.12V 至1.8V 的转换、额定电流为5.5A、软启动时间为3.915ms、开关频率为989.972KHz。  

 

谢谢

S·萨蒂亚·斯里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sathya:

    5VOUT 和1.5V 输出电压看上去正常。

    我唯一要评论的是1.8V 输出电压轨 Fsw:

    -它们可能需要减小 Fsw ,因为它位于允许 Fsw 的边界区域,基于最短导通时间(最大值)= 145ns。 根据我使用 Vin (max)=13V 进行的计算、允许的最大 Fsw 约为868-955kHz。 目前提到989.972kHz 的注释、但是、rt=47.5k Ω 电阻器给出的 fsw=1022kHz。 如果保持原样、这可能会导致器件在最大 VIN 和轻负载条件下达到最短导通时间、从而导致脉冲跳跃。 建议将 RT 增加到57.6k 欧姆、以输出 fsw=848khz。

    此致、

    艾琳