请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54623 您好!
我们正在使用 TPS54623RHLR 稳压器进行降压转换。 请查找以下设计。 请回顾并分享反馈。
1.12V 至5V 的转换、额定电流为3.5A、软启动时间为3.915ms、开关频率为840KHz。
2.12V 至1.5V 的转换、额定电流为4.5A、软启动时间为3.915ms、开关频率为491.38KHz。
3.12V 至1.8V 的转换、额定电流为5.5A、软启动时间为3.915ms、开关频率为989.972KHz。
谢谢
S·萨蒂亚·斯里