This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61170:关于应用静态电后的器件运行

Guru**** 1546890 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61170
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270254/tps61170-about-device-operation-after-applying-static-electricity

器件型号:TPS61170

您好!

客户通过静电测试测试了应用程序。 当施加静电到连接到应用的 LCD 而不是 TPS61170时、波形类似于图 1见所附文件。
您能评论一下以下问题吗?

1、提供静电后、Vin 降低、Vout=Vin (图2)。  我认为该行为是由 UVLO 引起的、对吗?

2. 在图3中,当 Vout=Vin 时,进入 CTRL=Low,Vout 成为所需的电压(24 V)。 您能告诉我为什么即使 CTRL =低电平、Vout=24V 吗?

e2e.ti.com/.../TPS61170-waveform.pdf

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    您能否提供进一步的 详细信息以帮助判断这一现象:

    请提供包含 LCD 和 TPS61170的原理图。 我想查看向 LCD 施加静电时对 TPS61170的影响。 还请指出测试点。

    CTRL 保持为低电平、复位并设置 VIN、VOUT 是否会跟随 VIN 关闭并重新启动?

    3.您能复制这种现象吗? 是否每次施静电后都发生?

    您能否提供 SW 和电感器电流波形?

    此致、

    穆林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin-San:

    感谢您的支持。

    我问客户您的问题。 此外、如果客户可获取原理图、则由于保密信息、无法将其发布到 E2E。 您能告诉我您的电子邮件地址吗?

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    我的电子邮件地址是 mulin-yuan@ti.com

    此致、

    穆林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin-San:

    谢谢你。

    我一收到客户的电路图、就会马上发给您。

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    好的、我会等待您的回复。

    此致、

    穆林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin-San:

    我向您发送了一封主题为"[E2E] TPS61170:应用静态供电后的器件操作"的电子邮件。

    如果您可以通过电子邮件回复、我将不胜感激。

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    我会检查电子邮件、稍后会通过电子邮件回复。 请随时通过电子邮件与我联系。

    此致、

    穆林