您好!
客户通过静电测试测试了应用程序。 当施加静电到连接到应用的 LCD 而不是 TPS61170时、波形类似于图 1见所附文件。
您能评论一下以下问题吗?
1、提供静电后、Vin 降低、Vout=Vin (图2)。 我认为该行为是由 UVLO 引起的、对吗?
2. 在图3中,当 Vout=Vin 时,进入 CTRL=Low,Vout 成为所需的电压(24 V)。 您能告诉我为什么即使 CTRL =低电平、Vout=24V 吗?
e2e.ti.com/.../TPS61170-waveform.pdf
此致、
西井市