团队、您好!
运行时、Vcc 的电压可能高于 Vin? 您能解释一下吗?
在输入电压=3.55V +/-1%(输入电压、最小值=3.51V 和输入电压、最大值=3.59V)并且输出电压=3.3V 的情况下、该模块是否正常? 为什么在 Vin = 4.2V 时指定 TSS?
谢谢、此致、
汉斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
团队、您好!
运行时、Vcc 的电压可能高于 Vin? 您能解释一下吗?
在输入电压=3.55V +/-1%(输入电压、最小值=3.51V 和输入电压、最大值=3.59V)并且输出电压=3.3V 的情况下、该模块是否正常? 为什么在 Vin = 4.2V 时指定 TSS?
谢谢、此致、
汉斯
您好、Hans、
我相信在这种情况下、VCC 会通过其 Vdrop 降至 VIN 以下。 我可以仔细检查一下。
此外、对于 TSS 而言、由于无法与从事该工作的原始工程师取得联系、因此很难确切地告诉您、 但是、通常需要设置测试条件、以便能够准确、高效地完成测量、同时仍能够衡量器件是否具有正常性能。
这只是一个好奇心问题、或者客户是否想知道~4V 的软启动时间?
尊敬的 Marshall:
1. LDO Vcc:感谢您的仔细检查;您同意数据表有点不清楚吗?
2.基本而言、我们需要知道该部件是否正常工作并在输入电压= 3.55V+/-1%且输出电压= 3.3V 时开始工作
如果您可以在 Vin =3.55V 时提供 TSS、祝您愉快。
根据表8-5、DS 无法使用此模块:
但根据 Webench、它的工作原理是:
非常感谢、Hans
1. LDO Vcc:感谢您的仔细检查;您同意数据表有点不清楚吗?
[/报价]如果我们建议通过 LDO (除了 DCDC 的 I/O)为器件供电、会更麻烦。 考虑到这是一个带有内部 LDO 的降压稳压器、 我认为 I/O 将低于 Vin 应该不会是太大的惊喜、但如果您能建议您想要看到的内容、我可以向数据表作者提供反馈。
[/quote]2.基本而言、我们需要知道该部件是否正常工作并在输入电压= 3.55V+/-1%且输出电压= 3.3V 时开始工作
如果您可以在 Vin =3.55V 时提供 TSS、祝您愉快。
根据表8-5、DS 无法使用此模块:
[/报价]这些规则并非硬性规定。 我很高兴您来到这里提出来、因为该器件可以在3.55Vin 下运行、VOUT 约 等于 VIN、负 Vdrop 是由于 I*DCR、DCR 是电感器和 HSFET 的电压。 我在随附文字 doc 中附上了一些压降曲线以及跨温度的软启动时间。
尊敬的 Marshall:感谢您的额外测量! 我的理解是正确的:测量结果显示在较低电流下启动 Vin = 3.4V、然后您将 Vin 增加到稳定的 Vout、然后您将 Vout 降低到<3V?
最好在数据表中看到这些测量值:-)
感谢您发送编修。
不用客气。
是的、在压降图中包含了 Vin 上升和 Vin 下降斜坡。