This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM23625:LDO 输出 Vcc <Vcc 可行?

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271734/tlvm23625-ldo-output-vcc-vcc-possible

器件型号:TLVM23625

团队、您好!

运行时、Vcc 的电压可能高于 Vin? 您能解释一下吗?  

在输入电压=3.55V +/-1%(输入电压、最小值=3.51V 和输入电压、最大值=3.59V)并且输出电压=3.3V 的情况下、该模块是否正常? 为什么在 Vin = 4.2V 时指定 TSS?

谢谢、此致、

汉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    我相信在这种情况下、VCC 会通过其 Vdrop 降至 VIN 以下。 我可以仔细检查一下。

    此外、对于 TSS 而言、由于无法与从事该工作的原始工程师取得联系、因此很难确切地告诉您、 但是、通常需要设置测试条件、以便能够准确、高效地完成测量、同时仍能够衡量器件是否具有正常性能。

    这只是一个好奇心问题、或者客户是否想知道~4V 的软启动时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marshall:

    1. LDO Vcc:感谢您的仔细检查;您同意数据表有点不清楚吗?

    2.基本而言、我们需要知道该部件是否正常工作并在输入电压= 3.55V+/-1%且输出电压= 3.3V 时开始工作

      如果您可以在 Vin =3.55V 时提供 TSS、祝您愉快。

    根据表8-5、DS 无法使用此模块:

    但根据 Webench、它的工作原理是:

    非常感谢、Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. LDO Vcc:感谢您的仔细检查;您同意数据表有点不清楚吗?

    [/报价]

    如果我们建议通过 LDO (除了 DCDC 的 I/O)为器件供电、会更麻烦。 考虑到这是一个带有内部 LDO 的降压稳压器、 我认为 I/O 将低于 Vin 应该不会是太大的惊喜、但如果您能建议您想要看到的内容、我可以向数据表作者提供反馈。

    2.基本而言、我们需要知道该部件是否正常工作并在输入电压= 3.55V+/-1%且输出电压= 3.3V 时开始工作

      如果您可以在 Vin =3.55V 时提供 TSS、祝您愉快。

    根据表8-5、DS 无法使用此模块:

    [/报价]

    这些规则并非硬性规定。 我很高兴您来到这里提出来、因为该器件可以在3.55Vin 下运行、VOUT 约 等于 VIN、负 Vdrop 是由于 I*DCR、DCR 是电感器和 HSFET 的电压。 我在随附文字 doc 中附上了一些压降曲线以及跨温度的软启动时间。

    e2e.ti.com/.../TPSM33625-Startup-Time-Dropout.docx

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marshall:感谢您的额外测量! 我的理解是正确的:测量结果显示在较低电流下启动 Vin = 3.4V、然后您将 Vin 增加到稳定的 Vout、然后您将 Vout 降低到<3V?

    最好在数据表中看到这些测量值:-)

    感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。

    是的、在压降图中包含了 Vin 上升和 Vin 下降斜坡。