This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我有两个处于堆叠模式的 TPSM41625MOVR 器件:主要和次要。 我很幸运有一个热像仪来观察这两个装置。 (-并确保我不燃烧自己。) 初级运行温度约为58*C,次级运行温度为50*C。 负载为0.90V、25A。 这种温差是否被视为正常现象? 我觉得如果两个单元都共享负载、它们的温度应该大致相同。 如何判断辅助装置是否真正正常运行?
我理解他们可能会有所不同的原因-但在两个单元的布局上没有明显的差异。 我期望只有几度、但不是8度。