尊敬的支持团队:
我正在使用 LM5008将18V 至95V 输入调节为15V、如下面的原理图所示。

问题在于某些输入电压和特定负载条件下会出现 以下开关和纹波行为、具体取决于输入电压和输出负载。 通过将电感器更改为470uH、这也会在输出端60mA 负载为51V 时发生。
出现这种开关行为的原因是什么? 因此、稳压器可以在这种情况下通过增大较轻负载上产生的输入电压在连续与不连续模式之间切换。
这是正常行为吗? 有没有办法 防止这种情况?
提前感谢您的帮助和支持。
艾哈迈


德 通道1是输出的纹波信号、通道2是开关节点信号。 对于49V 和42mA: 对于60V、47mA: