请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25606 您好
采用 BQ25606的客户设计、在反复充电和放电后、再次插上 USB。
USB 电压正常在5V、PG 引脚不会变为低电平(有一个上拉电源、SYS 引脚被使用)、并且 STAT 引脚随机闪烁(电池完全借用)。
PG 和 STAT 引脚的引脚损坏。 怀疑是 ESD 引起的。
向 PG 和 STAT 引脚添加 ESD 二极管或滤波电容器是否会影响电源芯片 BQ25606的运行?
正在等待您的回复。
谢谢
星形