This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:BQ25606 PG、STAT 引脚损坏

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269571/bq25606-bq25606-pg-stat-pin-damage

器件型号:BQ25606

您好

采用 BQ25606的客户设计、在反复充电和放电后、再次插上 USB。

USB 电压正常在5V、PG 引脚不会变为低电平(有一个上拉电源、SYS 引脚被使用)、并且 STAT 引脚随机闪烁(电池完全借用)。

 PG 和 STAT 引脚的引脚损坏。  怀疑是 ESD 引起的。

向 PG 和 STAT 引脚添加 ESD 二极管或滤波电容器是否会影响电源芯片 BQ25606的运行?

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

     PG 和 STAT 引脚极少有损坏。 这两个引脚的上拉电压是多少?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,宁  

    感谢您的答复。

    我会关闭这个帖子、然后在内部论坛上再次发布。

    谢谢

    星形