主题中讨论的其他器件:LM5143
您好 TI
我当前正在使用 LM5143两相电路来输出14.4V,您能否支持检查补偿参数? 可以针对 RC1、CC1、CC2进行调整吗?
我使用了 LM5143快速入门工具、但只使用单相结构。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、Jimmy、
请查看随附的文件。
谢谢你。
V·布尔
e2e.ti.com/.../8015.LM_2800_2_2900_5143_2D00_Q1-quickstart-design-tool-_2D00_-revB2.xlsm
Eric、您好!
我将低侧 MOSFET 栅极电阻器从0更改为2.7Ω,、 输出在25℃ 中保持稳定。
但我发现了另一个问题、在-40℃ 中,该电路无法 正常启动。 启动后、它可以很好地工作。
您可以帮助查看此问题吗?
我测试了负载侧信号、它是1/2输出=1/2*14.4=7.2V。 启动时、需要1.5秒的空载才能配置软件。 从波形可以看出、7.2V 是异常的。

谢谢你。
V·布尔
Eric、您好!
我检查了布局、 由于 没有足够的空间、CSx-VOUTx 迹线的变化从 ED1到 ED2更差。
请看该波形、左侧是 ED1相位、右侧是 ED2相位。 我已经突出显示了 CSx-VOUTx 布线。

由于我已经开始准备 dV、我能否只更改参数而不更改布局? 哪些参数会对此问题产生影响?
2.如果禁用断续模式、LM5143和周围元件是否存在潜在风险?我希望对布局进行尽可能少的更改。
谢谢你。
V·布尔