This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:LM5143-Q1无法稳定运行

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265963/lm5143-q1-lm5143-q1cannot-operate-stably

器件型号:LM5143-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5143

您好 TI  

我当前正在使用 LM5143两相电路来输出14.4V,您能否支持检查补偿参数? 可以针对 RC1、CC1、CC2进行调整吗?

我使用了 LM5143快速入门工具、但只使用单相结构。

谢谢你。

BR Vincente2e.ti.com/.../SMPS_5F00_Power.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    您能不能附上您用于帮助进行审核的快速入门计算器工具。

    此致。
    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    请查看随附的文件。

    谢谢你。

    V·布尔

    e2e.ti.com/.../8015.LM_2800_2_2900_5143_2D00_Q1-quickstart-design-tool-_2D00_-revB2.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    现在、当输入=24V 时、输出14.4V 是稳定的。 但输入电压低于20V、MOSFET 单端也不稳定、包括频率和占空比。

    谢谢你。

    V·布尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加 pic。 是18V 输入的 MOSFET 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经循环在 Eric 谁可以帮助更深入地研究这一点。  

    在他向您反馈之前、请给他一些时间进行回顾。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vincent

    看起来您看到的是子谐波振荡、当功率电感的电感低于要求时、可能会发生子谐波振荡。 请仔细检查所需的开关频率。 原理图中为400kHz、快速入门中为800kHz。   

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric

    目前  原理图中的电感器为6.8uH、建议使用3uH、频率为800kHz、Rt=27k。

    V·布尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vincent

    看起来您的补偿元件选择良好、但我认为它很难优化、因为 ESR 零点频率小于交叉频率。 如果可能、请使用多个低 ESR 输出电容器、并将 ESR 零点置于比交叉频率更高的频率。  

    - EL   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    我将低侧 MOSFET 栅极电阻器从0更改为2.7Ω,、 输出在25℃ 中保持稳定。

    但我发现了另一个问题、在-40℃ 中,该电路无法 正常启动。 启动后、它可以很好地工作。

    您可以帮助查看此问题吗?

    我测试了负载侧信号、它是1/2输出=1/2*14.4=7.2V。 启动时、需要1.5秒的空载才能配置软件。  从波形可以看出、7.2V 是异常的。

    谢谢你。

    V·布尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vincent

    您是否要检查您的转换器是否处于断续模式运行模式? 请监控 RES 引脚。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric,

    抱歉稍后回复、您是正确的。

    请查看 启动时-40℃ 中的波形、负载= 2A。 绿色=RES 引脚、黄色= Vout14.4V。

    , 我发现从 10A 以上的负载开始、  在室温下也存在同样的问题。

    请参阅 以下波形:低电平、绿色=RES 引脚、黄色= Vout14.4V。

        

    您能就这个问题提供一些建议吗?

    谢谢你。

    V·布尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Vincent

    由于您遵循快速入门指南中的建议、我认为 CSx-VOUTx 输入存在噪声注入、  

    请使用开尔文连接并行布置 CSx-VOUTx 迹线。 请将 RC 滤波器靠近 IC 放置。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    我检查了布局、 由于 没有足够的空间、CSx-VOUTx 迹线的变化从 ED1到 ED2更差。

    请看该波形、左侧是 ED1相位、右侧是 ED2相位。 我已经突出显示了 CSx-VOUTx 布线。

                

    由于我已经开始准备 dV、我能否只更改参数而不更改布局? 哪些参数会对此问题产生影响?

    2.如果禁用断续模式、LM5143和周围元件是否存在潜在风险?我希望对布局进行尽可能少的更改。

    谢谢你。

    V·布尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vincent

    1.看起来 RC 滤波器的位置像是靠近 ED1和 ED2板上的感测电阻...我认为应该解决这个问题。 您可以在 CSx 和 VOUTx 引脚之间找到一种填充小型陶瓷电容器的方法。  请尝试一下。  

    断续模式保护 可防止 VOUT 短路故障期间的热耗散。 如果在 VOUT 短路期间组件温度不那么高、则可以禁用断续模式。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    感谢您的支持。 ED1阶段不存在此问题。

    我发现很难添加此电容器。

    MOSFET 的另一侧的 电流电路中有一个散热器、此处还有一个靠近 MOSFET 的 NTC 用于监测温度。

    谢谢你。

    V·布尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您选择 TI。 如果您有任何问题、请随时与我们联系。
    - EL