This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:不使用 EV2400和 bqstudio 时的初始设置/配置?

Guru**** 2592100 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25883, BQ28Z610-R1, BQSTUDIO, EV2400, BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270981/bq28z610-r1-initial-setup-configuration-without-ev2400-and-bqstudio

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件:BQ25883BQSTUDIOEV2400BQ28Z610

我准备了一对配备 BQ25883和 BQ28z610-R1以及 ESP32-S3的电路板。

我已连接 BQ28Z610-R1板、ESP32-S3可看到 I2C 上的芯片、但我正在尝试确定如何设置 BQ28Z610-R1以便使其充电或放电。

从我在这些论坛上阅读的内容来看、似乎提示我需要 EV2400和 BQstudio 来设置电池化学成分、 但这是否意味着、如果我在设计产品时将 BQ28Z610-R1插入、我需要将其插入 EV2400并针对我们构建的*每个*单元手动配置化学成分? 是否可以通过微控制器的 i2c 或某种设置 JIG 进行正常设置?

谢谢。

-迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    使用 EV2400和 bqStudio 可为您所用应用的监测计设置必要的配置和学习周期。 您只需要执行一次该操作、因为您可以导出.srec 文件并将其应用于制造过程中的其他测量仪表、而无需通过 EV2400和 bqStudio 手动执行该操作。  

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以导出.srec 文件并将其应用于制造中的其他监测计,而无需使用 EV2400和 bqStudio 手动执行此操作即可

    尊敬的 Anthony:

    但是、根本无法通过简单的 I2C 寄存器进行设置? 我还需要某种仅针对 BQ28Z610的外部编程工具? 或弄清楚如何直接通过 ESP32对其进行写入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    使用 EV2400和 bqStudio 的主要优势是能够提取电量监测计的.srec 文件、也称为电量监测计的 Golden Image 文件。 此文件包含配置和固件设置的压缩版本、可在生产中快速实现到其他测量仪表。 如果您通过 I2C 寄存器进行设置、则将 无法 访问 Golden Image 文件、并且必须在生产中手动设置每个电量监测计的配置和固件设置。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺