主题中讨论的其他器件:BQ25883、 BQSTUDIO、 EV2400、 BQ28Z610
我准备了一对配备 BQ25883和 BQ28z610-R1以及 ESP32-S3的电路板。
我已连接 BQ28Z610-R1板、ESP32-S3可看到 I2C 上的芯片、但我正在尝试确定如何设置 BQ28Z610-R1以便使其充电或放电。
从我在这些论坛上阅读的内容来看、似乎提示我需要 EV2400和 BQstudio 来设置电池化学成分、 但这是否意味着、如果我在设计产品时将 BQ28Z610-R1插入、我需要将其插入 EV2400并针对我们构建的*每个*单元手动配置化学成分? 是否可以通过微控制器的 i2c 或某种设置 JIG 进行正常设置?
谢谢。
-迈克尔