This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43610-Q1:原理图审阅

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271210/lmr43610-q1-schematic-review

器件型号:LMR43610-Q1

您好!

您能帮助我查看沃尔沃集团 BMS 原型板原理图吗?

他们将使用 LMR43610RS5QRPERQ1      

输出电流~-200 mA 最大值

除了缺失的 Vin 100nF 输入电容器之外、它看起来是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为一切看起来都很好、减去了您提到的100nF HF 输入电容器。