请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR43610-Q1 您好!
您能帮助我查看沃尔沃集团 BMS 原型板原理图吗?
他们将使用 LMR43610RS5QRPERQ1
输出电流~-200 mA 最大值
除了缺失的 Vin 100nF 输入电容器之外、它看起来是否正常?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您能帮助我查看沃尔沃集团 BMS 原型板原理图吗?
他们将使用 LMR43610RS5QRPERQ1
输出电流~-200 mA 最大值
除了缺失的 Vin 100nF 输入电容器之外、它看起来是否正常?