Other Parts Discussed in Thread: PCA9534A, TPS3421
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3421 主题中讨论的其他器件:PCA9534A、
我在数据表中看到了像 pca9534a 这样的一些数据表指示了数据表中高电平的容差:

我可以通过该图计算出高的容差。 (容差= 1.0-0.8=0.2 (mm))。
但在数据表 tps3421中、只有最大高电平。

数据表只给出最大高电平;没有与高容差相关的信息。
对于此数据表、有任何关于高容差的信息吗?
或者该数据表的容差不可用。
如果我错了,请告知。
谢谢你。