This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543A26:TPS548A28RWWR &TPS543A26RYSR IC 's 电源部分审查

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54J061, TPS543A26, TPS548A28
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269935/tps543a26-power-section-review-for-tps548a28rwwr-tps543a26rysr-ic-s

器件型号:TPS543A26
主题中讨论的其他器件:TPS54J061TPS548A28

您好!

目前、我们正在设计一个使用同步整流器  TPS548A28RWWR 和 TPS543A26RYSR 此器件型号。

我们需要您的支持来审查设计、看看设计是否正常?

下面列出了一些问题、

  1. 我们根据数据表(随附的计算表)计算了电感值。 另外、我们在 WEBENCH 电源设计器中进行了仿真、发现值相对于计算值存在差异、请建议我们选择电感器值。
  2. 我们计划在1.1V 和0.75V 电压下使用遥感、该电压将连接到处理器。 您可以查看原理图并提供反馈。
  3. 根据数据表计算输入和输出电容器值、并在设计中采用相同的计算方法。 但在 WEBENCH 中、电源设计器提供的值低于计算值。 我们可以根据计算值还是仿真值提供吗?

请在下面找到 TPS548A28RWWR 输入、

输入电压-12V

输出电压- 0.75V

输出电流- 1A

Fsw - 800kHz

模式- FCCM

对于 TPS543A26RYSR 输入、

输入电压-12V

输出电压- 1.1V

输出电流- 7A

Fsw - 500kHz

模式- FCCM

谢谢。

迪内什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为在1A 输出电流下使用15A 器件可能会使算法令人困惑。   让我来检查一下    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未附加计算表。


    0.75伏

    对于1A 的输出电流、您是否真的需要差动遥感?


    您是否愿意使用 TPS54J061实现0.75V 输出。


    C670 (ss cap)应连接到引脚6附近的 VSNS、如果使用遥感功能

    R484 R483应连接至 AGND

    C669应连接到 PGND。

    C2510非常大。

    AGND 应连接到一个位置的 PGND。

    有关 PCB 布局示例、请参阅第40页。
    有关 AGND 和 PGND 的原理图示例、请参阅数据表的第25页的图8-1
    www.ti.com/.../tps548a28.pdf


    通常、电感器纹波为 Iout 的10%到40%。 这些工具具有用于控制的范围最小和最大电感。
    在使用1A 时、


    在0.75V 电压下使用 TPS548A28时、为什么要使用 TPS543A26
    将 TPS548A28用于1.1V/7A
    PCB 布局可在0.75V 的电压范围内重复使用。
    与学习两个器件不同的是、将一个器件用于两个插槽可以实现协同作用。
    两个套接都使用时、采购量将更大。 库存更简单。


    1.1V
    在高电流电源上、不清楚您是否没有使用遥感功能。 将 GOSNS 绘制到 Cout 中
    有关原理图示例、请参阅数据表中的图8-1


    L 为2.2uH。公式在计算中必须不正确。 Webench 估算为1.2uH。
    与 webench 类似、使用数据表中的公式可以得到1.0uH。
    使用2x100uF Cout。

    AGND 和 PGND 上的类似反馈。
    R471和 R472连接至 AGND
    C639连接到 AGND
    C640连接到 PGND。

    有关 PCB 布局示例、请参阅图8-23