This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关直流/直流解决方案的更多信息

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5168

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270212/inquiry-about-dc-dc-solutions

主题中讨论的其他器件:LM5168

您好、TI 专家

我收到了一位客户关于 DC-DC 解决方案的问询。

- 用途:用作内部电源(20S 电池组)

-输入: 电池(锂离子) DC60V~DC90V

-输出: 12Vdc, 300mA  

Q1)是否可以推荐隔离式和非隔离式直流/直流解决方案?

Q2)客户 尝试应用 LM5018SD 时、是否可能?

如果您有任何其他要求、请告诉我。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Grady、

    建议在此应用中使用更新版本的 LM5168/9。

    Br

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin

    感谢您的回复。

    是否有可能应用 LM5018SD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Grady、

    是的、LM5018SD 可用于此应用、但从性能和电源角度来看、更推荐使用 LM5168/9。

    谢谢

    科林