Other Parts Discussed in Thread: LM5168
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:LM5168您好、TI 专家
我收到了一位客户关于 DC-DC 解决方案的问询。
- 用途:用作内部电源(20S 电池组)
-输入: 电池(锂离子) DC60V~DC90V
-输出: 12Vdc, 300mA
Q1)是否可以推荐隔离式和非隔离式直流/直流解决方案?
Q2)客户 尝试应用 LM5018SD 时、是否可能?
如果您有任何其他要求、请告诉我。
谢谢你。