主题中讨论的其他器件:BQ79656-Q1、BQ79600-Q1 、 USB2ANY
你(们)好。
我们目前正在开发48V BMS 解决方案、为此我们使用 NXP S32K1系列 MCU 以及 TI BQ79656 BMS IC 和 BQ79600 SPI 接口 IC。
我们目前能够使用 SPI 唤醒 ping 唤醒 BQ79600。 但是、我们无法唤醒 BQ79656 IC。
需要您对此事的紧急支持/咨询。
此致
凡施
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好。
我们目前正在开发48V BMS 解决方案、为此我们使用 NXP S32K1系列 MCU 以及 TI BQ79656 BMS IC 和 BQ79600 SPI 接口 IC。
我们目前能够使用 SPI 唤醒 ping 唤醒 BQ79600。 但是、我们无法唤醒 BQ79656 IC。
需要您对此事的紧急支持/咨询。
此致
凡施
尊敬的 Vamshi:
首先、我建议检查 BQ79656-Q1板的跳线是否处于正确位置(假设您在使用我们的 EVM)。 如果将 BQ79656-Q1用作堆叠器件、则需要组装 J1并移除 J2、J18和 J21。
您是否还能提供设置原理图? 这可以帮助我们更好地解决您的问题。 另外要说明的是、您是将我们的 EVM 用于 BQ79600-Q1和 BQ79656-Q1器件、还是使用您自己的 PCB?
此致、
朱莉娅·路易斯
尊敬的 Julia:
我们正在使用 SPI 接口 IC BQ79600和从器件 BQ79656的 TI EVM 进行开发。 另外、目前我们仅使用单个从器件来检测16节电池电压、不存在另一个电池组。 我附上 BQ796565图片以进行跳线连接验证。
我们已成功唤醒 BQ79600 EVM、可以看到绿色 LED 在上电时发光、但一旦我们通过 BQ79656 EVM 唤醒音、既未得到任何响应、也未看到唤醒 LED 亮起。
我们能够访问 TI 提供的 SPI 示例代码、并且我们也在遵循相同的代码。
请。 建议进一步操作。
谢谢。
凡施
尊敬的 Vamshi:
查看您提供的图片后、我看到您没有拆除 BQ79656-Q1 EVM 上的跳线。 请移除 J2、J18和 J21的塑料盖。 请查看下图以供参考(我圈出了需要删除的部分)。
假设 BQ79600-Q1是您的桥接器/基础器件、而 BQ79656-Q1是您的奇异堆栈器件、这应该会有所帮助。 请尝试移除这些跳线(如上图中所列和圆圈所示)。
此致、
朱莉娅·路易斯
尊敬的 Julia:
下面是设置图像、其中您还可以看到跳线位置。 请告知我们所有跳线均已正确连接。 我们将单个堆栈器件与适用于 SPI 的 BQ79600 IC 配合使用。
附上原理图图像。
e2e.ti.com/.../TI_5F00_Setup.pdf
谢谢。
苏美特
您好、Sumeet:
请查找以下反馈/建议:
另外、您是否能够 通过 GUI 与两个 BQ EVM 进行通信?
此致、
朱莉娅·路易斯
Julia、您好!
我们也可以借助 USB2ANY 更早地唤醒这两个器件。
我想再次重复一下、我们在微控制器和 BQ79656之间使用 SPI 接口。 对于 SPI 接口、我们使用了 BQ79600 IC。
我们的微控制器是 NXP S32K146、我们为此使用 MATLAB 工具链。 我们可以唤醒 BQ79600、但 BQ79656未制动。
请在这方面帮助我们。
希望您已经阅读了原理图、请对此进行评论。