This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79656EVM-021:无法使用 BQ79600通过 SPI 唤醒 BQ79656

Guru**** 1472385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79600-Q1, BQ79656-Q1, USB2ANY
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264372/bq79656evm-021-unable-to-wakeup-bq79656-using-bq79600-through-spi

器件型号:BQ79656EVM-021
主题中讨论的其他器件:BQ79656-Q1、BQ79600-Q1 USB2ANY

你(们)好。

我们目前正在开发48V BMS 解决方案、为此我们使用 NXP S32K1系列 MCU 以及 TI BQ79656 BMS IC 和 BQ79600 SPI 接口 IC。

我们目前能够使用 SPI 唤醒 ping 唤醒 BQ79600。 但是、我们无法唤醒 BQ79656 IC。  

需要您对此事的紧急支持/咨询。

此致

凡施

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamshi:

    首先、我建议检查 BQ79656-Q1板的跳线是否处于正确位置(假设您在使用我们的 EVM)。 如果将 BQ79656-Q1用作堆叠器件、则需要组装 J1并移除 J2、J18和 J21。

    您是否还能提供设置原理图? 这可以帮助我们更好地解决您的问题。 另外要说明的是、您是将我们的 EVM 用于 BQ79600-Q1和 BQ79656-Q1器件、还是使用您自己的 PCB?

    此致、

    朱莉娅·路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    我们正在使用 SPI 接口 IC BQ79600和从器件 BQ79656的 TI EVM 进行开发。 另外、目前我们仅使用单个从器件来检测16节电池电压、不存在另一个电池组。 我附上 BQ796565图片以进行跳线连接验证。  

    我们已成功唤醒 BQ79600 EVM、可以看到绿色 LED 在上电时发光、但一旦我们通过 BQ79656 EVM 唤醒音、既未得到任何响应、也未看到唤醒 LED 亮起。

    我们能够访问 TI 提供的 SPI 示例代码、并且我们也在遵循相同的代码。

    请。 建议进一步操作。

    谢谢。

    凡施

            

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamshi:

    查看您提供的图片后、我看到您没有拆除 BQ79656-Q1 EVM 上的跳线。 请移除 J2、J18和 J21的塑料盖。 请查看下图以供参考(我圈出了需要删除的部分)。

    假设 BQ79600-Q1是您的桥接器/基础器件、而 BQ79656-Q1是您的奇异堆栈器件、这应该会有所帮助。 请尝试移除这些跳线(如上图中所列和圆圈所示)。

    此致、

    朱莉娅·路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Julia

    我们也尝试拆除跳线。 它不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamshi:  

    为庆祝 9月4日美国假期、我们将在9月5日之前暂停办公。  

    此致、  

    阿雷利斯·格雷罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamshi:

    您能否提供设置原理图? 如果我们有了您项目的原理图、这可能会帮助我们进行进一步调试。

    此致、

    朱莉娅·路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    下面是设置图像、其中您还可以看到跳线位置。 请告知我们所有跳线均已正确连接。 我们将单个堆栈器件与适用于 SPI 的 BQ79600 IC 配合使用。

    附上原理图图像。

     e2e.ti.com/.../TI_5F00_Setup.pdf    

    谢谢。

    苏美特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumeet:  

    请查找以下反馈/建议:

    • 在 BQ79656-Q1上:
      • NEG5V 引脚:用电容器连接到 CVSS (查看数据表以了解建议的电容器值)
      • COMHP/COMHN 引脚:如果未使用、将 COMHP 和 COMHN 与1kΩ 电阻器连接
      • REFHM/REFHP 引脚:确认数据表中的电容器值为推荐值
      • LDOIN 引脚:连接至外部 NPN 晶体管的发射极、并将0.1-µF 去耦电容器连接到 CVSS。
      • AVDD 引脚:确认数据表中的电容器为建议值
    • 在 BQ79600-Q1上:
      • nUART/SPI 引脚:确认您是否遵循了第3页上关于 SPI 通信的数据表建议(关于 SPI_RDY 和 SPI FIFO)
      • BAT 引脚:通过10Ω 电阻器连接至外部电源。 使用0.1-µF 旁路至 GND。
      • CVDD 引脚:使用0.22-µF 去耦至 GND。 也可以使用0.47-µF。
    • 确认了 BQ79656-Q1 EVM 上的跳线处于正确位置。
    • 建议:检查逻辑分析仪日志。

    另外、您是否能够 通过 GUI 与两个 BQ EVM 进行通信?

    此致、

    朱莉娅·路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 在 BQ79656-Q1上:
      • NEG5V 引脚:我们已经将0.1uF 电容器连接到了 CVSS。
      • COMHP/COMHN 引脚: 我们已使用一个1kΩ 电阻器连接 COMHP 和 COMHN。
      • REFHM/REFHP 引脚:数据表中建议使用连接电容器(1uF)
      • LDOIN 引脚: 通过一个连接至 CVSS 的0.1-µF 去耦电容器连接至外部 NPN 晶体管的发射极。
      • AVDD 引脚:数据表中建议连接电容器(1uF)
    • 在 BQ79600-Q1上:
      • nUART/SPI 引脚: 我们采用的是数据表建议。  
      • BAT 引脚:通过10Ω 电阻器连接至外部电源。 使用0.1-µF 旁路至 GND。
      • CVDD 引脚:使用一个连接至 GND 的0.22-µF 去耦。
    • 确认了 BQ79656-Q1 EVM 上的跳线处于正确位置。
    • 我们能够使用 USB2ANY 和 GUI 与 BQ EVM 进行通信。 两者都被唤醒 ping 唤醒、而我们得到电池电压数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumeet:

    我很高兴听到您现在能够与两个 BQ 器件通信! 如果您有任何其他问题、请打开新的 E2E 主题帖。

    此致、

    朱莉娅·路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julia、您好!


    我们也可以借助 USB2ANY 更早地唤醒这两个器件。

    我想再次重复一下、我们在微控制器和 BQ79656之间使用 SPI 接口。 对于 SPI 接口、我们使用了 BQ79600 IC。

    我们的微控制器是 NXP S32K146、我们为此使用 MATLAB 工具链。 我们可以唤醒 BQ79600、但 BQ79656未制动。

    请在这方面帮助我们。

    希望您已经阅读了原理图、请对此进行评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamshi:  

    感谢您的澄清。 您如何测试通信-通过广播 R/W 或堆栈 R/W? 此外、您能否提供任何逻辑分析仪日志(专门用于 SPI)以用于其他调试目的?  

    此致、

    朱莉娅·路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的朱莉娅

    问题与我们通过 MOSI 发送的数据有关。 现在问题已经解决。

    感谢您的支持。

    此致

    凡施