This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:关于 TPS6521903输出

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65219, AM6412, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266220/tps65219-regarding-outputs-of-tps6521903

器件型号:TPS65219
主题中讨论的其他器件: AM6412USB2ANY

您好、专家!
我们在设计中使用了 TPS6521903RHB、我们在 PMIC 输出  
请注意、这些是 PMIC LDO 2的输出测量值
案例1  
PMIC 的稳定输出  



案例2
波动最初来自 PMIC、然后电压变得稳定、  




案例3  
PMIC 输出会在共模电压的波动之后

请帮助我们尽快获得解决方案  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 E2E。 您能在一封私人 E2E 邮件中分享一下原理图吗? 除了原理图、我们还希望查看具有以下信号的上电捕获:

    示波器捕获#1

    • VSYS
    • EN/PB/VSENSE
    • GPO2
    • 降压通道2

     

    示波器捕获#2

    • LDO3
    • 降压通道3
    • 降压通道1
    • LDO2

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:
    感谢您的答复
    我将附上您所提问的内容的屏幕截图

    工作案例1_1


    • VSYS -黄色
    • EN/PB/VSENSE -绿色
    • GPO2- 蓝色

    非工作 案例1_1

    以下是不工作的情况 IC PIMC 不提供输出且不消耗电流  

    案例1_2 (工作)

    黄色信号是 GPIO 2

    绿色信号是 Buck2

    案例1_2 (不工作)

    案例2_1 (工作中)

    黄色  - LDO3

    绿色-降压3

    案例2_1 (不工作)

    案例2_2 (工作)

    黄色降压稳压器3

     绿色降压通道1

    案例2_2 (不工作)

    案例2_3 (工作)

    黄色降压板1

    绿色 LDO2

    案例2_3 (不工作)

    情况2_3 (经过上下几次后它会进入门控模式、并且它会变得稳定)

    此致  

    Pavan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Brenda:
    请在私人聊天中告诉我、我将分享原理图

    此致
    Pavan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavan:

    我发送了一封私人邮件、以便您与我们分享原理图。  

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:
    在私密消息中共享原理图  
    请检查是否相同

    此致

    Pavan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavan:

    感谢您分享原理图! 观察提供的示波器捕获结果会发现、它看起来像是 LDO2 (TPS65219中的最后一个电源轨) 03 加电序列)接通"not working" PCB。 这表示 在 LDO2之前 PMIC 未检测到故障。 检测到故障时、PMIC 会中止上电序列并关闭所有电源轨。 以下是我接下来的问题/评论:

    • 在加电期间"PCB 不工作"上的 nRSTOUT (PMIC 引脚编号18)是否确实处于高电平?  

    • 您是否能够读取中断寄存器(即地址0x2B)?

    • 我看到为 PMIC VSYS 供电的前置稳压器上存在大量噪声。 即使在 PMIC 供电之前也存在此噪声。 您知道噪声来自何处吗?   

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:
    请找到以下答案

    • 在加电期间"PCB 不工作"上的 nRSTOUT (PMIC 引脚编号18)是否确实处于高电平?  - 如果在不工作的条件下、nRSTOUT 处于低电平状态
    • 您是否能够读取中断寄存器(即地址0x2B)? - 在此阶段未启动 AM6412。 因此无法读取寄存器
    • 我看到为 PMIC VSYS 供电的前置稳压器上存在大量噪声。 即使在 PMIC 供电之前也存在此噪声。 您是否知道此噪音来自何处?-->到目前为止,我们已在 探测之前观察到相同的噪音,因此怀疑它是设备噪音。  

    此致  
    Pavan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavan:

    感谢您分享更多信息。 来自 VSYS 前置稳压器的噪声可能会传播到 LDO2、从而使 PMIC 在上电期间检测到欠压(UV)。 PMIC 检测到故障时、会关闭所有电源轨并转换到初始化状态。 您是否能够按照以下步骤使用外部3.3V 和 I2C 器件(即 USB2ANY)读取中断寄存器?

    • 将外部 I2C 器件与 PMIC I2C 引脚(SDA/SCL)相连。
    • 通过外部3.3V 为 SDA/SCL 上拉电阻器供电。
    • 将0x09写入寄存器地址0x34 (此命令启用内部振荡器并禁用内部放电)。
    • 读取 NVM ID (地址0x01)和顶部中断寄存器(0x2B)。

    谢谢。

    布伦达