This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:输出电压过低、IC 快速加热

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236935/lm5176-output-voltage-too-low-ic-heating-up-fast

器件型号:LM5176

您好!

我们有使用  LM5176开发的定制电路板、它具有18-30V  输入、24V 固定输出和最大8A 输出电流。

我们遵循了 WEBENCH 电源设计器的以下设计指南: webench.ti.com/.../SDP.cgi

无论在升压模式还是降压模式下、输出电压都停留在2.1V 至2.2V 左右、因此它存在问题。  PGOOD 处于低电平、表示正在发生某种问题。

此外、LM5176芯片的加热速度非常快、是唯一的发热环节、FET 和电感器可以正常工作。

对如何进行调试有什么想法吗?

提前感谢、

卡洛斯·梅斯基塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的联系。 您能否分享您的原理图和该电路板的布局? 您是否有可以在 PCB 上试用的新 IC (或在哪里测试当前 IC 的 EVM)? 有多少电路板以这种方式工作? IC 是否没有调节输出电压的输入电压条件? 我们期待收到您的回复。  

    此致、
    EM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您花时间研究此问题。 我离开时将随附一份 pdf、其中包含该评估板的原理图。 关于布局、提供布局的最佳方法是什么? 我们使用 Altium Circuit Studio。

    我们有2个 IC 和几个电路板需要测试、但到目前为止 、我已经用两个芯片测试了3个电路板、它们的行为都是相同的。

    我已经使用大约15-20V 输入进行了测试、以测试升压操作、使用25-30V 降压操作、并且基本上输出没有变化、它卡在2V 左右。

    感谢您的帮助。

    Carlose2e.ti.com/.../4527.schem.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    很抱歉回复被延迟。

    共享 Altium 文件将是完美的选择。

    您是否还能提供一些示波器图、其中显示:

    • 输入电压
    • 输出电压
    • SW1  
    • SW2
    • VCC
    • SS
    • 比较器

    执行如上所示的测试时、您的输出负载是多少?

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Stefan!
    没问题、对不起我的回复太晚了、但完全错过了有关您回复的电子邮件警告。

    我不能附加 Altium 文件,可能是由于大小限制,但我有一个链接到它: Instruments_Share

    明天我会处理好这些问题、并在这里分享。

    我将在输出端没有任何负载的情况下进行这些测试、对吗?

    此致、

    卡洛斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    没有负载就可以、小负载(例如0.5A)就会更好。

    附加的扩展名为 CSPcbDoc 的文件是 CircuitMaker 文件、但我可以将其导入到 Altium 中。

    我首先可能看到的一点是、您使用热性能将过孔和通孔连接到区域。 这会极大地增加电阻、因此不建议在电源设计中使用、因为该点具有高损耗和压降。

    电流检测电阻应通过开尔文连接方式与 LM5176连接。

    另请参阅此博客、了解降压/升压控制器电路的布局:


    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/four-switch-buck-boost-layout-tip-no-1-identifying-the-critical-parts-for-layout

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/four-switch-buck-boost-layout-tip-no-2-optimizing-hot-loops-in-the-power-stage

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/four-switch-buck-boost-layout-tip-no-3-separating-differential-sense-lines-from-power-planes

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/four-switch-buck-boost-layout-tip-no-4-routing-gate-drive-and-return-paths

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    在测试时、我将使用具有0.5A 电流的电子负载、这很好。

    Ye、我们实际上使用 Altium CircuitStudio、但它与 Altium Designer 兼容。

    关于电流检测电阻器、实际上布局不正确、我们已经(有望)修正了它。 我正在将新的 PCBDoc 文件附加到同一个链接上,它是"v2"文件(Tex4573Instruments_Share)。

    关于您提出的另一个主题:"您使用热电偶将过孔和通孔连接到区域。"、我们不明白您所指的内容。 您将什么称为"热性能"?  我们可以在设计上解决这个问题! :)

    感谢文档顺便说一句、很棒的参考资料。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carlos、您好!

    在电源设计中、应避免使用所谓的散热或散热来连接特别是 SMD 组件。 以下是布局的一个示例:  

    所有可以看到蓝色的区域都将是红色的。 红色的小区域在电源设计中带来了很多问题。 请用铜填充所有元件和通孔上的所有这些蓝色区域、以确保不会最大程度地提高寄生效应。

    BTW、您在这里可以找到有关开关模式电源设计的实用资料: 实验性电力电子课程及参考资料| TI.com

    请仔细检查您的布局、并标记环路、然后将其与 Stefan 链接和课程布局部分的建议进行比较。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们已经查看了您发送的文档、并审查了设计的一些部分、包括感应电阻器引线、以及移除了 Vin 连接器、电容器、电感器、FET 等上的散热焊盘。

    如果您可以看一下 PcbDoc:Tex457, Instruments_Share这是 v3。

    此致、

    卡洛斯·梅斯基塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carlos、您好!

    请给我们的评论,直到一周的结束。

    最棒的酒店
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当然、请耐心等待、提前感谢您的帮助!
    将等待您的反馈!

    此致、

    卡洛斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carlos、您好!

    我快速查看了您的布局。 我建议再次查看它。 请浏览 LM5176 EVM、或遵循 Stefan 向您发送的此主题更高一篇文章中的建议。

    据我初看就知道、您仍然在使用所有的电路板热性能、我不明白您为什么要使用这些。 如果您认为您确实需要它们、请使连接比现在更宽、但一般而言、我建议删除它们。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carlos、您好!

    我快速查看了您的布局。 我建议再次查看它。 请浏览 LM5176 EVM、或遵循 Stefan 向您发送的此主题更高一篇文章中的建议。

    据我初看就知道、您仍然在使用所有的电路板热性能、我不明白您为什么要使用这些。 如果您认为您确实需要它们、请使连接比现在更宽、但一般而言、我建议删除它们。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们再次查看了 EVM、并完全移除了散热焊盘:我们对它们没有严格的限制。 尽管如此、由于我们即使在没有负载的情况下也会遇到问题、因此我假设散热不是问题、或者至少不是这里的唯一问题...

    我想再次说明的是、IC 在通电后发热很大且非常快。 这难道不意味着该设计不适合其他方面吗?

    如果您可以看一下更新的 Instruments_Share:Tex52、它就是 v4。

    此致、

    卡洛斯·梅斯基塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    您是否还能提供一些示波器图、其中显示:

    • 输入电压
    • 输出电压
    • SW1  
    • SW2
    • VCC
    • SS
    • 比较器
    [/报价]

    请分享一些波形。

    最佳合作伙伴

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  和

    首先、很抱歉有延迟、但以下是请求的示波器波形:

    Vin + Vout (无负载)

    Vin + Vout (100mA 负载)

    SW1 + SW2 (1us/div)

    SW1 + SW2 (2us/div)

    VCC:

    SS:

    比较器:

    再次提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carlos、您好!
    感谢您发送屏幕截图。
    我们会研究一下,并在一天或两天后回来与你.

    此致、
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    根据示波器图、LM5176的 Vcc 远低于预期。 输入电压大于10V、Vcc ~7V 时应达到。

    似乎有什么东西比预期的更多地加载 VCC LDO (内部稳压器)。  

    您能否检查您的设计是否在 VCC 上有任何额外负载。

    您是否可以在 EN/UVLO 处施加~ 1V 的电压电平-这会将器件设置为待机模式并启用 LDO、而无需激活功率级。

    然后、您在 Vcc 处测量多大的电压电平? 如果可以、高侧的驱动器或引导看起来像是在加载 Vcc。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    因此、我向 EN/UVLO 施加了1V、输入电压为15V、20V 和25V、VCC 电压始终约为4V、基本上与我绘制曲线图时相同。

    此致、

    卡洛斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    这意味着 VCC LDO 中加载的内容超出了它的能力:

    - VCC 保护盖损坏  

    -其他一些逻辑添加到 VCC

    - HbX 上的盖损坏

    或 LM5176已损坏。

    您在一个还是多个板上看到过这种情况吗?

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    我移除了连接到 VCC 的2个二极管(DBoot1和 DBoot2,位于 VCC 和 BOO1/BOOT2),并在执行与之前相同的测试后... VCC 未如预期的那样达到大约7V。 芯片也不会再发热!

    这种行为在我目前焊接的5个电路板中是一致的。

    是否有任何可以执行进一步测试来解决此问题的想法?

    此致、

    卡洛斯·梅斯基塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    您只需核对一下自己的陈述:" VCC 不像预期的那样大约为7V "

    它是否应该是"现在"而不是"不"?

    您能否使用7V 从外部电源为二极管供电并测量流入两个二极管的电流

    (因此、我们不用使用 Vcc 作为电源、而是使用外部电源。)\

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、我的意思是"现在"、而不是"不"、因为 VCC 实际上是在7V 左右、对不起拼写错误。

    我将尝试执行该测试并返回结果。 我是否还应该将 EN 保持在~1V?

    此致、

    卡洛斯·梅斯基塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    首先尝试在 EN ~1V 时使用、这不会启动控制器。

    您还可以尝试将 EN 置为高电平(例如2V)  

    是否已更换板上的 LM5176?

    您拥有多少个电路板、并且它们都显示了此问题?

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 

    我尚未更换此电路板上的 LM5176、但我拥有4个其他电路板、其中一些是完全焊接的(与其他稳压器、MCU 等其他组件一样)、另外一些只有 LM5176和 LM5176所需的组件。


    我已经执行了测试(尽可能好、因为我必须执行一些非正统的操作)、为二极管提供7V 电压、行为是:

    600mA 在短时间内消耗、例如1-2秒、然后突然切断到0mA。 我没能再次重现这个,我检查了,没有什么似乎燃烧,但它可能是,不知道什么。 可能是 LM5176的内部器件?

    尽管如此、由于 VCC 为~7V、LDO 仍然可以正常工作。 我做了更多的图、SW1和 SW2的图没有什么不同、所以将它们留在这里:

    这3个图是完全相同的波形、只是时间标度不同。 下面的两个通道都具有 Vmax 和频率。

    黄色为 SW1、绿色为 SW2。 VIN 为25V、EN 为~2V。

    如果我关闭二极管的7V 电源、或使 EN 低于~1V、这些波形将消失、这是正常情况。

    感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carlos、您好!

    感谢您的反馈。

    斯蒂芬已经在周末了。
    他将在星期一研究它。

    此致
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    600mA 的电流是 LM5176所无法提供的-因此 Vcc 下降、无法达到最大输出电压。

    因此、由于焊接的原因、现在烧坏了一些薄短路、或者有一些东西损坏。

    我建议先更改 LM5176、或在第二个电路板上进行检查。

    没错-关闭7V 或 EN 低于1V 会关闭器件。

    此致、

     斯特凡