专家、您好!
我的客户希望设置电源轨 UV 故障响应。 但根据以下设置、UCD90320未关闭电源轨25。 是否需要修改任何配置? 谢谢!


此致、
安连
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Yihe:
请帮助检查附件中的代码。 您能否检查一下它是否正常? 如果客户 无法使用 rail3的 UV 触发铁路25关闭,客户是否可以使用 GPI (针脚 F4)--> rail17关闭,然后使用 rail17故障关闭来关闭 rail3? 然后我们触发 rail3故障以关闭电源轨5? 我还随附了原始电子邮件、以进一步说明他们的担忧。 如果您还有其他问题、敬请告知、谢谢!
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/1462.test.xml
此致、
安连