This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:触发 UV 时的故障响应

Guru**** 2538010 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268311/ucd90320-fault-response-when-uv-is-triggered

器件型号:UCD90320

专家、您好!

我的客户希望设置电源轨 UV 故障响应。 但根据以下设置、UCD90320未关闭电源轨25。 是否需要修改任何配置? 谢谢!  

此致、

安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    电源轨25不会 关闭、除非电源轨3存在 UV 故障并且电源轨3的故障响应设置为关断。

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yihe:

    它们关闭电源轨3使能引脚、电源轨3的 Vout 接近0V、从而触发 UV 限制。 它不会触发轨道3故障响应情况来关闭轨道25吗? 谢谢!

    此致、

    安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    请共享配置文件和波形捕获。

    关闭电源轨3使能引脚意味着什么? 您的客户是否使 EN 短路或让 UCD 关闭 EN。 它们是不同的情况。

    如果电源轨故意关断、UCD 不会报告 UV 故障。

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yihe:

    感谢您的回复。 下面是客户的回复。 对不起,他没有提供文件给我,我会要求它。

    根据下图,这是否意味着 cusotmer 已经使用了轨道17故障关闭轨道3,然后我们不能使用轨道3 UV 故障关闭轨道3? 我们只能选择一个故障作为关断事件、对吧?

    电源轨17故障关闭其他电源轨

    设置电源轨3 Vout 欠压配置

    此致、

    安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    否、因为导轨17的故障响应设置为忽略、并且导轨3不会关闭。

    但最好的方法是查看他们的配置文件。

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yihe:

    请帮助检查附件中的代码。 您能否检查一下它是否正常? 如果客户 无法使用 rail3的 UV 触发铁路25关闭,客户是否可以使用 GPI (针脚 F4)--> rail17关闭,然后使用 rail17故障关闭来关闭 rail3? 然后我们触发 rail3故障以关闭电源轨5? 我还随附了原始电子邮件、以进一步说明他们的担忧。 如果您还有其他问题、敬请告知、谢谢!

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/1462.test.xml

    此致、

    安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    根据文件、电源轨3的 UV 应关闭电源轨25。

    因此、我需要您帮助提供系统监视器的快照、如电源轨3的 UV 前后所示。

    请确保快照中包含导轨3和导轨25。

    此致

    颐和