This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我有一个配备了 TPS26602的电路板、如图所示进行连接(未安装 R134、C113和 R148、因此该器件配置为具有自动重试功能的断路器)。
我注意到了数据表与短路期间的实际行为之间的差异。
通过阅读数据表、我了解到在初始快速短路保护之后、该器件应该必须关闭 MOSFET 并在大约4ms 内发出电路哔哔声、然后在540ms 后重试再打开 MOSFET。
我测量的导通时间约为4ms、而关断时间仅为1ms (请参阅下面的屏幕截图、探测短路期间的输出电流)。
这样、器件会变得很热、最终进入热关断。
有什么问题吗?
此致、
马可
尊敬的 Kunal:
我无法放大1V/div、因为我有24V 输入电源并且它会使示波器通道饱和
在下面您可以找到根据请求引用 RTN 的新屏幕截图(其他截图则引用 GND)、但行为是相同的。
此致、
马可
尊敬的 Marco:
您无法探测 VIN 是否导致了问题。 我有兴趣看到 VOUT 上的任何纹波变为负值。 我看到 VOUT 确实去了-ve:
是否有一些配置可将电容放置在靠近 VOUT 引脚或肖特基二极管的位置?
此致
G·库纳尔
尊敬的 Kunal:
我已经在 Vout 到 GND 之间放置了一个10uF 电容器和一个11DQ06肖特基二极管。
电压波形现在更平滑、并被钳位到二极管电压、但系统行为是相同的:4ms 开启、1ms 关闭。
是否有可能在使用相同配置和值的 TI 评估板上进行尝试?
这太奇怪了...
此致、
马可
尊敬的 Marco:
您能从何处购买此设备吗? 数据表捕获都是从 EVM 获取的、但我仍要检查一次。
此致
G·库纳尔