请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65219 您好!
我有一个问题与 INT 寄存器相关。
发生错误时、TPS65219会在 INT_xxx 寄存器(例如 INT_LDO_1_2、INT_BUCK_1_2等)上设置适当的位。
当切换 EN 引脚(ON->OFF->ON、、、)时、"这些 INT_xxx 寄存器的位"被清除还是被保持?
请告知我们。
谢谢、此致、
服部美
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.