This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24170:BQ24170电池即将充满电、出现异常

Guru**** 1540750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24170
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261125/bq24170-bq24170-the-battery-is-about-to-fully-charge-and-there-is-an-abnormal

器件型号:BQ24170

您好  

采用 BQ24170进行客户设计时、当电池即将充满电时、电池电压将在12.6V 和12V 之间持续跳跃。

拆下蓄电池后、测量蓄电池电压是否约为12.5V。

 本期还可在 BQ24170的演示板上转载。

如何解决该问题。

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    BQ24170调节在 SRN 引脚上感测到的输出。  上述示波器图是在电路板上的哪个点测量的?  终止电流是多少?  如果端接电流较高且与电池的连接阻性较高,则可能会出现600mV 压降= ITERM *R。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    感谢您的答复。

    波形在 VOUT 电容器上测量、 200mA。

    正在等待您的回复。

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star、电池是如何连接的? Jeff 之前提到过、如果与电池的连接具有高阻性、则可能会出现 600mV 的压降。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海静

    感谢您的答复。

    电池组为3s2p、内部电阻不高。 发现问题后、客户使用电池综合测试仪进行了测试、仅为136m Ω。

    为什么在即将充满电时触发此问题? 电流非常低。

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    我们所指的不仅是电池单元的内部阻抗、而且是如何将其连接到电路板。 是通过长导线吗? 连接器如何?  

    另外、输入是什么? 由于这是降压充电器、因此 VAVCC–VSRN 上升需要高于睡眠阈值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海静

    感谢您的答复。

    该板按如下方式进行连接。

    直流电源为19V/1.3A、电路板的输入电流限制为1.2A。

    谢谢

    星形

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:  

    终止电流设置为什么? 如果您继续为电池充电、电池是否最终会终止充电? 还是通过示波器捕获中的行为继续充电?

    这是我们怀疑的。 充电路径上的阻抗。 您可以从示波器捕获中看到、当充电电流下降时、电池电压也下降了很多。 V=* R. 压降/电流差是 SRN 引脚与电池单元之间的电阻。  示波器捕获中的电流看起来非常低、这意味着两者之间的某个元件具有非常大的电阻。 您可以在下面的链接中找到更多详细信息。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220405/faq-bq24105-why-does-the-battery-charger-s-output-voltage-and-current-show-several-pulses-before-charge-termination?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%20BQ24171

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海 静

    感谢您 耐心回答。

    130mA。 当电流在恒压充电期间降至500 -600mA 时、可能会触发这种现象。 如果此操作(如 POR)未中断、24170将继续如下图所示运行。如果电池充电缓慢、这种现象将持续到电池未充满电为止。 即使通过其他方法使电池充满电、也将重新连接 BQ24170、并且错误将在一 分钟后再次启动。

    此外、从示波器捕获的波形显示、当电流为0mA 时、电压下降0.6V、然后8-9mA 的负电流开始放电。 此过程与电池检测机制相同。 为什么触发电池检测机制?

    正在等待您的回复。

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    由于具有高串联电阻、充电器似乎正在循环进入和退出、如下文链接所述:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220405/faq-bq24105-why-does-the-battery-charger-s-output-voltage-and-current-show-several-pulses-before-charge-termination?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%20BQ24171

    电池检测在电池电压降至再充电阈值以下后运行。  在上图中、如果移动 a 和 b 光标来测量电池电压的高低值(蓝色迹线?) 这一点将会很清楚。  修复方法是如上面链接中所述降低终止电流、或减小稳压检测点和电池组之间的串联电阻。

    此致、

    杰夫