您好
采用 BQ24170进行客户设计时、当电池即将充满电时、电池电压将在12.6V 和12V 之间持续跳跃。
拆下蓄电池后、测量蓄电池电压是否约为12.5V。


本期还可在 BQ24170的演示板上转载。
如何解决该问题。
正在等待您的回复。
谢谢
星形
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的明星:
终止电流设置为什么? 如果您继续为电池充电、电池是否最终会终止充电? 还是通过示波器捕获中的行为继续充电?
这是我们怀疑的。 充电路径上的阻抗。 您可以从示波器捕获中看到、当充电电流下降时、电池电压也下降了很多。 V=* R. 压降/电流差是 SRN 引脚与电池单元之间的电阻。 示波器捕获中的电流看起来非常低、这意味着两者之间的某个元件具有非常大的电阻。 您可以在下面的链接中找到更多详细信息。
海 静
感谢您 耐心回答。
130mA。 当电流在恒压充电期间降至500 -600mA 时、可能会触发这种现象。 如果此操作(如 POR)未中断、24170将继续如下图所示运行。如果电池充电缓慢、这种现象将持续到电池未充满电为止。 即使通过其他方法使电池充满电、也将重新连接 BQ24170、并且错误将在一 分钟后再次启动。
此外、从示波器捕获的波形显示、当电流为0mA 时、电压下降0.6V、然后8-9mA 的负电流开始放电。 此过程与电池检测机制相同。 为什么触发电池检测机制?
正在等待您的回复。
谢谢
星形
尊敬的明星:
由于具有高串联电阻、充电器似乎正在循环进入和退出、如下文链接所述:
电池检测在电池电压降至再充电阈值以下后运行。 在上图中、如果移动 a 和 b 光标来测量电池电压的高低值(蓝色迹线?) 这一点将会很清楚。 修复方法是如上面链接中所述降低终止电流、或减小稳压检测点和电池组之间的串联电阻。
此致、
杰夫