This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62160:TPS62160DGKR 可变 UVLO

Guru**** 2815285 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS629210, TPS62160, TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268422/tps62160-tps62160dgkr-variable-uvlo

器件型号:TPS62160
主题中讨论的其他器件:TPS629210、、 TPS54302

您好!

我要将 TPS62160DGKR 用于升压转换器项目。 在这个项目中、我应该将我的电路启动到5V 以上。  该 IC 的 UVLO 电压通常为2.7。 但我想更改该电压。 我该怎么 做?

我想我可以使用 EN 引脚来更改 UVLO 电压。 但它没有使能引脚的精确阈值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yusuf:

    是的、回答正确。 EN 阈值的范围很大、可能不适合该应用。

    您是否可以使用 TPS629210等其他产品? 这是 Iq 更低的下一代 TPS62160、其 EN UVLO 是 准确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须使用我们拥有的 IC。 因此我将使用 TPS54302DDCR。 我使用了这个 IC、但当我触摸基准电阻器时、电压发生了变化。 但是、如果我使用低阻值电阻器、这个问题可能会解决。 此外、一些规格也不同、但它们足以满足我的项目需求。 感谢您的回答:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yusuf:

    不用客气。

    如果您有关于 TPS54302或 TPS62160的进一步问题、请告诉我们。