Other Parts Discussed in Thread: TPS629210, TPS62160, TPS54302
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62160 主题中讨论的其他器件:TPS629210、、 TPS54302
您好!
我要将 TPS62160DGKR 用于升压转换器项目。 在这个项目中、我应该将我的电路启动到5V 以上。 该 IC 的 UVLO 电压通常为2.7。 但我想更改该电压。 我该怎么 做?
我想我可以使用 EN 引脚来更改 UVLO 电压。 但它没有使能引脚的精确阈值。