This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:串联和并联电容计算错误?

Guru**** 1536860 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264374/bq51050b-series-and-parallels-capacitance-miscalculated

器件型号:BQ51050B

您好  
这是因为我们最近制造了无线充电接收器部件的原型。

我们使用了接收器线圈 https://www.we-online.com/catalog/datasheet/760308101219.pdf、 它相当小。

但是、我们根据该指导计算了串联和并联电容、结果无法正常工作。  

我们的电路如下图所示、  

您能在这里看到任何明显的错误吗?

或者我不确定这是否是因为线圈太小了。

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    线圈有点小、L 有点低、这可能是问题所在。

    启动期间检查 RECT 处的波形、该电压需要大于2.7V (UVLO)。  请参见下方的。

    另一个测试是尝试使用更大的线圈、Wurth 760308103202。  这应该可以正常工作、您可以确认电路工作正常。

    e2e.ti.com/.../5141.TX-Start-up-and-Comm-Packets-Guide.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    感谢您发送编修。

    我很好奇、您说对于我选择的线圈而言 L 较低、它的实际值为11.8uH。 典型应用中使用的线圈为11uH、因此更低。

    可能是我使用的线圈直径很小、但我通过列表找到了该线圈: https://www.we-online.com/en/components/products/WE-WPCC-RECEIVER、 它们都适用于 QI Rx IC。  

    今天我没有示波器、但我刚刚用万用表进行了测量、发现 V (RECT)跳至4.02伏。 我不确定这是否可行?

    我可以尝试找到一个更大的线圈来再次测试它、以查看这是否起作用。

    能否正确计算串联或并联电容?

    提前感谢!

    Br

    渭南市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Weinan

    我很好奇,因为您说 L 对于我选择的线圈来说很低,实际上它的液位为11.8uH。

    Bill J -有关 RX 线圈的更多信息,请参阅 设计符合 Qi 标准的无线电源系统接收器线圈。   随着线圈变小、需要使用较高的 L 来抵消较低的增益。

    "今天我没有示波器、但我刚刚用万用表进行了测量、发现 V (RECT)跃升到4.02伏。 我不知道这是不是可以的?"

    Bill J --一个示波器捕获会更好。  尝试查看单元是否正在进入电源传输阶段、

    能否正确计算串联电容或并联电容?

    Bill J --他们看起来适合11或12uH 线圈,不认为这是一个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    非常感谢您的快速回复!

    也许我可以尝试使用一个更大的线圈、只是看看这是否起作用。  

    我注意到串联和并联电容也应该进行微调。 关键点是测量电感 LCR "、那么我可以用 Ls 表进行测量吗? 我的意思是、线圈放置在外壳中之后、电池也就位了。 或者、如果我只是想计算该电感 Ls、该如何运行计算?

    另一件事是、我将充电电流限制设置为500mA、这会是个问题吗、因为如果线圈只能转换不到1W 的能量、我将输出2.5W? 您是否认为如果我降低充电电流限制、这会起作用?

    我明天将尝试用示波器进行测量。

    再次感谢您的支持!

    Br

    渭南市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Weinan

    关键点是测量 Ls '、那么我可以用 LCR 表来测量吗? 我的意思是,线圈放置在外壳中之后,电池也放置在适当的位置。[/引号]

    Bill J -是的 Ls 测量应该用于 TX 仿真器、用于粗略测量的未供电 TX 上。  但不要认为这会妨碍您在此时工作。   

    另一件事是,我将充电电流限制设置为500mA,这会是个问题吗,因为如果线圈只能以不到1W 的功率转换能量,我将输出2.5W? 您认为如果我降低充电电流限值、这会起作用吗?

    BillJ——15mm 线圈在250mA 充电电流范围内效果更好,还具有较高的 DC-R。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    非常感谢您的支持!

    如上图所示、我今天刚刚测量了 VRECT。

    电压似乎升至4.4V、偶数、但它只是不断进行自我复位。  

    这可能是因为我的充电电流过高?  

    Br

    渭南市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Weinan

    这是一个很好的范围捕获--值得努力。

    启动后、我们会看到一系列间隔约为30mS 的通信数据包、其中有几个是正常的。  但这会持续3.5秒、表明 TX 和 RX 组合无法使 Vrect 达到7V 点。  然后、在大约3.5秒后它放弃、将停止发送数据包。  如果 TX 在1.5秒内没有对正常数据包进行解码、它将关闭、这就是我们看到的情况。

    线圈没有足够的增益。  可以尝试重新调整串联电容器。  还可以减小线圈到线圈的距离。

    可能是因为我的充电电流过高?  [/报价]

    不这么认为。

    再次检查 OUT 是否打开。  在 OUT 导通之前、RECT 处的电压需要在无负载的情况下达到7V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、
    非常感谢您的支持!

    串联电容器是根据数据表中的说明计算的、我没有找到任何可以调整的方法? TX 和 RX 线圈几乎直接接触、因此恐怕不是距离问题。  

    也许我应该尝试调谐天线、但是您会告诉我在哪里可以找到说明吗?  

    那么、您认为线圈足够好吗、或者我是否仍然应该尝试使用更大的线圈?

    我真的很感谢你能提供的任何帮助。

    此致

    渭南市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Weinan

    对于12uH 线圈、调优为200nF、大约是正确的。  有关调优说明、请参阅 BQ51050B 数据表中的第9.2.1.2节"串联和并联谐振电容器选择"。   

    如果线圈接近、则问题可能是线圈尺寸和 L 值的组合。

    您是否已确认 OUT 不会打开?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    再次感谢您的答复。

    我可以确认没有输出、可能是由于线圈的尺寸。

    我更改为 WR2230-26M8-G、可以看到那里的输出、但只是经过很短的时间才会出现错误。 但这并不奇怪、因为对小线圈进行了调整。

    我听说我们可以使用 LCR 表进行测量、您有什么想法吗?

    提前感谢、祝您愉快!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Weinan

    WR2230-26M8-G ——好线圈,我们在参考 设计中使用了它。  粗调 Cs =95nF、Cd=2nF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、  

    感谢您的确认。 我想我们将尝试改变这个更大的线圈、并测试是否会更好。

    提前感谢!

    此致

    渭南市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、对于如何测量 L'的问题、我们是否可以使用发送器线圈模拟工作环境、然后使用 LCR 表只测量电感?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Weinan

    是的、这样会带来很好的价值。