您好
这是因为我们最近制造了无线充电接收器部件的原型。
我们使用了接收器线圈 https://www.we-online.com/catalog/datasheet/760308101219.pdf、 它相当小。
但是、我们根据该指导计算了串联和并联电容、结果无法正常工作。
我们的电路如下图所示、
您能在这里看到任何明显的错误吗?
或者我不确定这是否是因为线圈太小了。
提前感谢您!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
这是因为我们最近制造了无线充电接收器部件的原型。
我们使用了接收器线圈 https://www.we-online.com/catalog/datasheet/760308101219.pdf、 它相当小。
但是、我们根据该指导计算了串联和并联电容、结果无法正常工作。
我们的电路如下图所示、
您能在这里看到任何明显的错误吗?
或者我不确定这是否是因为线圈太小了。
提前感谢您!
你好
线圈有点小、L 有点低、这可能是问题所在。
启动期间检查 RECT 处的波形、该电压需要大于2.7V (UVLO)。 请参见下方的。
另一个测试是尝试使用更大的线圈、Wurth 760308103202。 这应该可以正常工作、您可以确认电路工作正常。
您好、Bill、
感谢您发送编修。
我很好奇、您说对于我选择的线圈而言 L 较低、它的实际值为11.8uH。 典型应用中使用的线圈为11uH、因此更低。
可能是我使用的线圈直径很小、但我通过列表找到了该线圈: https://www.we-online.com/en/components/products/WE-WPCC-RECEIVER、 它们都适用于 QI Rx IC。
今天我没有示波器、但我刚刚用万用表进行了测量、发现 V (RECT)跳至4.02伏。 我不确定这是否可行?
我可以尝试找到一个更大的线圈来再次测试它、以查看这是否起作用。
能否正确计算串联或并联电容?
提前感谢!
Br
渭南市
您好 Weinan
我很好奇,因为您说 L 对于我选择的线圈来说很低,实际上它的液位为11.8uH。
Bill J -有关 RX 线圈的更多信息,请参阅 设计符合 Qi 标准的无线电源系统接收器线圈。 随着线圈变小、需要使用较高的 L 来抵消较低的增益。
"今天我没有示波器、但我刚刚用万用表进行了测量、发现 V (RECT)跃升到4.02伏。 我不知道这是不是可以的?"
Bill J --一个示波器捕获会更好。 尝试查看单元是否正在进入电源传输阶段、
能否正确计算串联电容或并联电容?
Bill J --他们看起来适合11或12uH 线圈,不认为这是一个问题。
您好、Bill、
非常感谢您的快速回复!
也许我可以尝试使用一个更大的线圈、只是看看这是否起作用。
我注意到串联和并联电容也应该进行微调。 关键点是测量电感 LCR "、那么我可以用 Ls 表进行测量吗? 我的意思是、线圈放置在外壳中之后、电池也就位了。 或者、如果我只是想计算该电感 Ls、该如何运行计算?
另一件事是、我将充电电流限制设置为500mA、这会是个问题吗、因为如果线圈只能转换不到1W 的能量、我将输出2.5W? 您是否认为如果我降低充电电流限制、这会起作用?
我明天将尝试用示波器进行测量。
再次感谢您的支持!
Br
渭南市
您好 Weinan
关键点是测量 Ls '、那么我可以用 LCR 表来测量吗? 我的意思是,线圈放置在外壳中之后,电池也放置在适当的位置。[/引号]Bill J -是的 Ls 测量应该用于 TX 仿真器、用于粗略测量的未供电 TX 上。 但不要认为这会妨碍您在此时工作。
另一件事是,我将充电电流限制设置为500mA,这会是个问题吗,因为如果线圈只能以不到1W 的功率转换能量,我将输出2.5W? 您认为如果我降低充电电流限值、这会起作用吗?BillJ——15mm 线圈在250mA 充电电流范围内效果更好,还具有较高的 DC-R。
[/quote]
您好 Weinan
这是一个很好的范围捕获--值得努力。
启动后、我们会看到一系列间隔约为30mS 的通信数据包、其中有几个是正常的。 但这会持续3.5秒、表明 TX 和 RX 组合无法使 Vrect 达到7V 点。 然后、在大约3.5秒后它放弃、将停止发送数据包。 如果 TX 在1.5秒内没有对正常数据包进行解码、它将关闭、这就是我们看到的情况。
线圈没有足够的增益。 可以尝试重新调整串联电容器。 还可以减小线圈到线圈的距离。
可能是因为我的充电电流过高? [/报价]不这么认为。
再次检查 OUT 是否打开。 在 OUT 导通之前、RECT 处的电压需要在无负载的情况下达到7V。