主题中讨论的其他器件: LM74502H-Q1、LM7480-Q1 、LM74502
您好!
在我的设计中、我将使用 LM74502-Q1 IC 来保护我的电路免受160V 负载突降(ISO 16750-2)的影响。 US = 160)。
我将不会使用反向电压保护功能、因此我能否使用该电路在不使用反向电压保护的情况下仅防止负载突降?
您能为我的应用推荐一个用于过压保护电路的 FET 吗? (安全工作区)
需要220uF Cout 吗? (在我的设计中-> 5x2.2uF 100V 陶瓷电容器)
此电路是否也能通过 ISO 7637-2 测试脉冲1 us=-600V, 测试脉冲2a us=+112V,测试脉冲3a us=-300us?
此致。