主题中讨论的其他器件: TPS3840
请查询此器件型号:TPS3840-Q1
1.目前采用开漏结构。 (3840DL30XX)
但是、RESET 引脚的上拉功率在大约40ms 后从 L 上升到 H、如下所示。
是否可以通过更改 PushPull 形式来防止以下症状?
2. 我们需要将 RESET 引脚设计为在检测到 VDD 电压低于3V 后尽快被检测到为低电平。
不过、数据表中显示的值如下所示、但实际上、30us 的值并非按如下所示进行测量。
实际上、测量了1ms 和3ms 之间的 TP_HL 时间。 如果有什么我应该做的,以节省时间,请建议。
3、 我猜测似乎会受到 VDD 电容值的影响。 我应该应用它吗?