主题中讨论的其他器件:BQ25731、
尊敬的 TI 支持:
我们目前正在开发 TPS25750D / BQ25731、这两个都连接到微控制器而没有外部闪存、并且我们对器件的原理图有一些问题。 设备将是具有可更换电池的灌电流/拉电流移动电源。 在灌电流模式下为电池充电高达100W、或在拉电流模式下为外部器件提供高达100W 的功率
1) 1)我们将使用连接到微控制器的 USB D+/D-、我们是否也要将这些引脚连接到 TPS25750D? 请将 D+/D-连接到 TPS25750D 的引脚26/27的用途是什么?
2) 2)我们应该如何在启动时使用 ADCIN1和 ADCIN2信号来配置器件? 我想我们需要在启动期间将配置加载到 TPS25750D、那么我们应该使用 SafeMode 配置吗? 或其他一些配置、为什么会这样呢?
谢谢!
帕维尔·瓦夫拉