This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:TPS25750S 原理图详细信息

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25731, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267208/tps25750-tps25750s-schematic-details

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:BQ25731

尊敬的 TI 支持:

我们目前正在开发 TPS25750D / BQ25731、这两个都连接到微控制器而没有外部闪存、并且我们对器件的原理图有一些问题。 设备将是具有可更换电池的灌电流/拉电流移动电源。 在灌电流模式下为电池充电高达100W、或在拉电流模式下为外部器件提供高达100W 的功率

1) 1)我们将使用连接到微控制器的 USB D+/D-、我们是否也要将这些引脚连接到 TPS25750D? 请将 D+/D-连接到 TPS25750D 的引脚26/27的用途是什么?

2) 2)我们应该如何在启动时使用 ADCIN1和 ADCIN2信号来配置器件? 我想我们需要在启动期间将配置加载到 TPS25750D、那么我们应该使用 SafeMode 配置吗? 或其他一些配置、为什么会这样呢?

谢谢!

帕维尔·瓦夫拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavel:  

    1.如果希望支持 BC1.2充电、可以将 D+/D-从 Type-C 连接器连接到 TPS25750。 如果不需要 BC1.2、则无需将 D+/-引脚连接到 TPS25750。  

    2.这取决于您要寻找的无电电池配置类型以及系统的构建目的。 如需将 ADCIN1/2解码为解码值、请参阅以下有关如何解码电阻分压器的单独主题: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160350/tps25750-how-the-adcinx-pins-are-decoded/4365942?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=adcin%20decode#4365942 

    如果需要进一步澄清、请告知我们!  

    谢谢。此致、
    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢您解释 USB D+/D-连接

    Add 2)您能否向我指出一些说明这一点的材料、我看到了您发布的表格。 我们需要电池电量耗尽的场景才能正常工作并能够为电池电量耗尽充电、但您所说的"您所寻找的无电电池配置类型"是指无电电池或其他类型的充电电流? 您能帮助我确定如何设置 ADCIN1和 ADCIN2吗?

    谢谢!

    帕维尔·瓦夫拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、  

    这种情况下的电池无电模式是指 PD 从 VBUS 上电、而不是 VIN_3V3 (请参阅下面的数据表摘录):  

    如果系统处于电池电量耗尽模式、则假定没有系统电源为设备供电、从而为系统提供3.3V、5V 等电压。 在这种情况下、PD 控制器将发出"电池电量耗尽标志"并以置1的"电池电量耗尽配置"运行、直到从 EEPROM 或 MCU 加载 PD 配置。 根据您希望 PD 在加载配置时如何运行、将决定所需的"电池电量耗尽配置"(请参阅下表):  

    PD 加载其配置后、将继续正常运行。

    谢谢。此致、
    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的指导、

    我不确定理解是否正确、但 ADCIN1/2引导配置只描述了从外部 EEPROM 或主机微控制器加载 TPS25750配置之前这段时间的行为、对吧?

    如果是、我们可以使用 SafeMode 并在从主机微控制器加载配置时启用接收路径、对吗?

    谢谢!

    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、  

    我不确定是否理解正确,但 ADCIN1/2引导配置仅描述了从外部 EEPROM 或主机微控制器加载 TPS25750配置之前的行为,对吗?

    是的、正确、ADCIN1/2配置还会设置器件地址(I2C 地址索引#1将 PD 地址设置为0x20、#4设置为0x23)。  

    如果是、我们可以使用 SafeMode 并在从主机微控制器加载配置时启用接收路径、对吗?

    [/报价]

    在加载 PD 配置之前、SAFEMode 不会启用受电路径。 加载后(从 EEPROM 或 MCU)。 然后、PD (TPS25750)将与连接的器件启动 PD 协商。  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林