你(们)好!
随附的图片显示了放电 MOSFET 栅极上的信号。 放电电流为18A、但 MOSFET 似乎仅关断1.4ms。
此致
陈亚历克斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Alex:
这看起来由于不存在负载、保护措施会立即恢复。
该器件所需的是 LD 引脚上的电压小于~1.3V、以便从放电保护恢复。
参阅下面的原理图、当 PACK+和 PACK-之间存在负载、FET 关断时、PACK-将上拉至 PACK+、并用它上拉 LD 引脚。 当负载不存在时、PACK-将保持悬空、LD 引脚中的弱内部下拉将其拉至接地。
如果没有负载、请尝试添加一个负载。 如果您确实存在负载、请尝试测量 LD 引脚上的电压、查看是否未超过认为存在负载所需的~1.3V。
希望这对您有所帮助!
此致、
马克斯·韦博肯