This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:BQ77915无法关断放电功能

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258809/bq77915-bq77915-can-not-shutdown-discharge

器件型号:BQ77915

你(们)好!

随附的图片显示了放电 MOSFET 栅极上的信号。 放电电流为18A、但 MOSFET 似乎仅关断1.4ms。

此致

陈亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    这看起来由于不存在负载、保护措施会立即恢复。

    该器件所需的是 LD 引脚上的电压小于~1.3V、以便从放电保护恢复。

    参阅下面的原理图、当 PACK+和 PACK-之间存在负载、FET 关断时、PACK-将上拉至 PACK+、并用它上拉 LD 引脚。 当负载不存在时、PACK-将保持悬空、LD 引脚中的弱内部下拉将其拉至接地。

    如果没有负载、请尝试添加一个负载。 如果您确实存在负载、请尝试测量 LD 引脚上的电压、查看是否未超过认为存在负载所需的~1.3V。

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Max。

    还有一个有关过流恢复的问题。 当发生过流充电时、BQ77915会关闭 CHG 的 FET。 LD 引脚获得 PACK-的接近电压、VSS 的电压高于 VLD。 如果电荷需要恢复、是否需要移除充电器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:  

    由于9月4日美国假期、我们将在9月5日之前不在办公室。  

    此致、  

    阿雷利斯·格雷罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    发生 OCC 故障时、该器件寻找施加负载以便从故障中恢复。 这是由上升至高于 VLD 的 LD 引脚电压检测到的。

    当在 PACK 端子之间添加负载并且禁用 CHG FET 时、负载会将 PACK-和 LD 上拉至 PACK+、这将导致 OCC 故障恢复。

    此致、

    马克斯·韦博肯