This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 查找功率 IC

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: LM74502H-Q1, LM5157-Q1, TPS25940-Q1, LM63460-Q1, LM51551-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265368/find-the-power-ic

主题中讨论的其他器件:TPS25940-Q1、LM74502H-Q1 LM63460-Q1LM51551-Q1、LM5157-Q1

请帮助推荐合适的应用 IC

设计概念

当与 CPU 一起传递到 USB_VBUS 引脚中的电子保险丝时、VIN 是 Type C 连接器。

然后 CPU 将通知 C 型、哪个电压5、9、12V 需要作为输入电源。

1.电子保险丝 需要宽范围的 Vin ,如果可以自动设置 OCP 时差分输入更好.

2. DC-DC (降压)需要宽范围的输入电压可以包括微多路复用接通时间和较高的开关额定值,ROVP(反向电压保护)。 

3.升压需要低 IQ、VIN 将为1V~3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、廖先生、您能否确认您是否在寻找汽车 Q1器件? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Darwin

    很久没见过!

    是的,消息是针对自动机,但不确定哪一个 Q 是。

    这是 RFQ 研究阶段。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    朱迪! 是的,很高兴再次与你交谈! 我希望你做得好!  

    感谢您的澄清! 对于汽车应用、我可以推荐汽车器件。 对于 TI、器件型号以-Q1结尾。

    1)电子保险丝:TPS25940-Q1。 可通过 RLIM 电阻器进行调节。  

    2) WV 降压:遗憾的是、我们在降压转换器 IC 上没有反向电压保护、但是、您可以将其与可以放在降压转换器前端的反向保护 IC (例如 LM74502H-Q1)配对。 您是否能够确认 ROVP 用于反向电压? 我知道我们过去有一项称为 ROVP 的功能、但该功能用于对输出进行冗余过压保护。 对于降压规格、我推荐使用新器件 LM63460-Q1。

    3) 3)对于3A 输出、峰值电流很大、~7A。 如果您的2.7V 输入经过良好调节、那么我推荐 LM5157-Q1;否则、您可以考虑像 LM51551-Q1这样的外部 FET 解决方案。  

    请告诉我这是否有帮助! 谢谢 Judy!