Other Parts Discussed in Thread: LM74502H-Q1, LM5157-Q1, TPS25940-Q1, LM63460-Q1, LM51551-Q1
请帮助推荐合适的应用 IC
设计概念
当与 CPU 一起传递到 USB_VBUS 引脚中的电子保险丝时、VIN 是 Type C 连接器。
然后 CPU 将通知 C 型、哪个电压5、9、12V 需要作为输入电源。
1.电子保险丝 需要宽范围的 Vin ,如果可以自动设置 OCP 时差分输入更好.
2. DC-DC (降压)需要宽范围的输入电压可以包括微多路复用接通时间和较高的开关额定值,ROVP(反向电压保护)。
3.升压需要低 IQ、VIN 将为1V~3V