请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS799 我正在使用具有3.3V 输入和1.8V 使能信号的 TPS79928固定 LDO。 当 EN 为低电平且输入电压达到1.24V 时、输出具有0.54V 的脉冲并保持该脉冲、直到 ENABLE 为高电平。 我想知道在 EN 为低电平时出现意外输出脉冲的原因吗?
请提供一些解决方案和背后的原因
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在使用具有3.3V 输入和1.8V 使能信号的 TPS79928固定 LDO。 当 EN 为低电平且输入电压达到1.24V 时、输出具有0.54V 的脉冲并保持该脉冲、直到 ENABLE 为高电平。 我想知道在 EN 为低电平时出现意外输出脉冲的原因吗?
请提供一些解决方案和背后的原因