This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS799:TPS799

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334603/tps799-tps799

器件型号:TPS799

我正在使用具有3.3V 输入和1.8V 使能信号的 TPS79928固定 LDO。 当 EN 为低电平且输入电压达到1.24V 时、输出具有0.54V 的脉冲并保持该脉冲、直到 ENABLE 为高电平。 我想知道在 EN 为低电平时出现意外输出脉冲的原因吗?  

请提供一些解决方案和背后的原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    我会在2-3个工作日内与您联系。

    此致、

    汉娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    查看您的问题后、我确定 LDO 似乎要进入关断模式:

    如前所述、当 EN 引脚驱动为低电平时、LDO 将进入关断模式。  

    如果您不打算使用 EN 引脚、请将此引脚连接到 IN。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    汉娜