This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:当连接负载时、所面临的问题是 SOC 从48%下降到7%。

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27220, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332896/bq27220-issue-facing-is-soc-drop-from-48-to-7-when-load-is-attached

器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他器件: GPCCEDV

您好  

我已经尝试使用校准指南 通过 Battery Management Studio 校准 bq27220 IC。

问题是当连接负载时 SOC 从48下降到7。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hitesh、

    您是否使用 GPCCEDV 工具更新了监测计上的电量监测参数?

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我正在使用单节电池-锂离子- 3.7V , 2.6Ah。 您能帮助我如何计算计量参数吗? 如何使用  GPCCEDV 工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hitesh、

    是的、请遵循此 PDF 了解如何使用 GPCCEDV 工具。  www.ti.com/.../sluub45b.pdf

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我已经阅读了文档,但下面的参数是什么?

    •ChemType =<1是 LiCoO2 (默认值)、2是镍氢、3是铅酸、4是 LiFePO4、5是钛酸锂、6是
    NMC 或 NCA>>---------------- 我使用的是锂离子电池、所以可以写入什么?
    •VoltageColumn =
    •CurrentColumn =
    •温度列=
    •ElapsedTimeColumn =
    •FitMaxSOC%=
    •FitMinSOC%=
    •LearnSOC%=< 5至12的整数范围。 典型值为7

    请引导我完成此操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hitesh、

    您能否向我发送您电池的数据表、以便我验证您应该输入 ChemType。
    Voltage Column、Current Column、Temperature Column、Elapsed Time Column 基于您收集的数据日志。 这些值对应于 数据所在的列。
    对于 fitMaxSOC、FitMinSOC 和 LearnSOC、我会将这些设置为典型值。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    请查看以下电池详细信息。

    或3.7V 2600mA、规格如下
    持续放电电流 - 2A
    峰值放电电流- 2.2A、持续1-2us
    建议的充电电流- 1A
    截止电压上限值- 4.2V
    截止电压下限- 2.9V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hitesh、

    对于 ChemType、输入6。

    此致、
    尼克·理查兹