主题中讨论的其他器件: GPCCEDV
您好
我已经尝试使用校准指南 通过 Battery Management Studio 校准 bq27220 IC。
问题是当连接负载时 SOC 从48下降到7。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Hitesh、
是的、请遵循此 PDF 了解如何使用 GPCCEDV 工具。 www.ti.com/.../sluub45b.pdf
此致、
尼克·理查兹
您好、Nick。
我已经阅读了文档,但下面的参数是什么?
•ChemType =<1是 LiCoO2 (默认值)、2是镍氢、3是铅酸、4是 LiFePO4、5是钛酸锂、6是
NMC 或 NCA>>---------------- 我使用的是锂离子电池、所以可以写入什么?
•VoltageColumn =
•CurrentColumn =
•温度列=
•ElapsedTimeColumn =
•FitMaxSOC%=
•FitMinSOC%=
•LearnSOC%=< 5至12的整数范围。 典型值为7
请引导我完成此操作
你好、Hitesh、
您能否向我发送您电池的数据表、以便我验证您应该输入 ChemType。
Voltage Column、Current Column、Temperature Column、Elapsed Time Column 基于您收集的数据日志。 这些值对应于 数据所在的列。
对于 fitMaxSOC、FitMinSOC 和 LearnSOC、我会将这些设置为典型值。
此致、
尼克·理查兹