This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750-01:USB-PD-CHG-EVM - U4上从器件 I2C 总线的 I2C 地址

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266396/usb-pd-chg-evm-01-i2c-address-for-slave-i2c-bus-on-tps25750---u4

器件型号:USB-PD-CHG-EVM -01
主题中讨论的其他器件:TPS25750

从总线上 TPS25750的 I2C 地址是多少?  我似乎无法连接。

我使用的是 Aardvark、即 Total Phase Control Center 软件。

Aardvark 适配器连接到 J3上、引脚9是 SCL、引脚10是 SDA、引脚6是 GND。

我输入的地址是0x22 (我也尝试了0x20-0x24)。  设备似乎没有应答。  (读取或写入为 NACK)。

我被 Abel 通过 GUI 工具配置闪存二进制文件、并对闪存器件进行编程、好了。  EVM 似乎工作正常-电池充电、电力通过 SYS 总线输送到负载仿真器。  电池已连接。

韩语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NM -交换了 SCL 和 SDA 信号。